This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:ULPI 问题/文档差异

Guru**** 2587105 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631123/tm4c129xnczad-ulpi-question-documentation-discrepancy

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: TUSB1210

大家好、

 

我们有一位客户发现在使用 ULPI 方面存在一些轻微差异。

 

我将在下面复制它、并将其复制为精心编写的内容。

 

请告诉我您的想法。

 

谢谢、

比利

 

----  

 

我想使用 TM4C129XNCZAD 上的 ULPI 功能与 USB PHY (TUSB1210 IC)连接、以实现高速 USB 通信。  

 

->查看 TM4C129XNCZAD 数据表中的表25-1、DIR 和 nxt 信号是输出、但在 USB PHY 中、这些信号也是输出。 这是否是 TM4C129XNCZAD 数据表中的拼写错误、或者是否有方法将 TM4C129XNCZAD 上的这些引脚配置为输入而不是输出?  

 

->此外、我看到 USB0CLK 可以配置为 TM4C129XNCZAD 上的输入、但表25-1显示它只是一个输出。  这是否也是表25-1中的拼写错误? 我只想验证我是否正在为我们的产品设计正确的解决方案。  

 

->是否有推荐用于高速 USB 应用的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    表25-1是针对 USB 操作时引脚功能的特定情况。 使用其他外设配置时、该表不适用、而应查看使用这些引脚的外设的特定详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Billy、

    我应进一步详细补充。 对于 ULPI 模式、USB 控制器的内部配置方式与表25-1中描述的引脚不同。 在 ULPI 模式下运行时、器件的配置不同、表25-1未反映该运行情况、而是反映了使用集成 USB PHY 时器件的运行情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph、他彻底做到了!

    比利