This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137输入信号压摆率

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631312/tms570ls3137-tms570ls3137-input-signal-slew-rate

器件型号:TMS570LS3137

您好!

TMS570的数据表将 Vhys 参数 提供为输入迟滞电压。 因此、可以为 TMS570 I/O 假定一个施密特触发结构。 如果是、   则输入信号不应存在转换率要求。 换言之、切换输入信号的最大容许持续时间是否存在时序要求? 数据表的图5.2仅指定了最小脉冲宽度。

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    输出数据表识别 VIH 和 VIL 参数、这些参数显示了从高电平转换到低电平的读取电压。 两者之间的价值是一种没有人的土地,价值是不确定的。 对于非常长的压摆率、该区域可能很重要、这意味着器件的读数可能为1或0、具体取决于半导体制造属性/工艺、电压电平和温度。 这可能会导致单位之间在电压和温度范围内的性能不一致。

    最小脉冲宽度规格与 IO 内切换的最大响应速率有关、以处理从低电平到高电平的转换。 较小的脉冲可能会丢失、这只是因为由于 IO 结构的响应、脉冲变得平坦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck:

    感谢您的回复。 我不担心输入逻辑状态不确定。 我担心的是、如果端口引脚的输入电压需要很长时间才能通过 ViLmax 和 ViHmin 之间的电压范围、并导致内部破坏性电流、则会有损坏输入电路的风险。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    在不确定的范围内、可能会消耗额外的电流、但该电流非常非常小、并且很可能只有在器件处于低功耗模式时才会明显。 否则、额外的电流将在一般工作电流波动中损失、并且不会对 IO 结构造成任何损害。