This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:如何在定制板上转储/上传 Energia 代码。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630591/tm4c1292ncpdt-how-to-dump-upload-energia-code-on-a-custom-board

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件: Energia

我有 TM4C1292NCPDT 的定制板。 我想在其中上传/转储 Energia sketch。 是否有人可以在步骤中解释详细程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知为何(低 Energia)和"技术灵感"似乎... 不匹配!     "技术 ergia"可能更好?
    有一个论坛可以更好地处理(低 Energia)问题- 430oh (或类似) iirc ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Energia 主要支持 LaunchPad (即 ICDI 仿真器)开发生态系统中提供的功能、而不是定制板。 您可以将 Energia sketch 导入 CCS 并使用 CCS 将代码刷写到定制板中。 如果可能、我还建议您使用提供的 TivaWare 库在 CCS 中创建应用、以探索 MCU 的全部功能。 您选择的 CCS 或其他 IDE 将为您提供更好的项目开发和调试环境。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复!

    [引用用户="Charles Tsaa"]。 如果可能、我还建议您使用提供的 TivaWare 库在 CCS 中创建应用、以探索 MCU 的全部功能。 [/报价]

    我构建的应用程序基于在 MQTT 上发布数据和订阅主题。 但对于 TM4C1292NCPDT、我了解到目前 TM4C129x 系列器件上的 TivaWare 不支持 MQTT。 因此、我选择了使用 Energia 的选项。

    此致、

    技术尖头