This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:具有 DMA 的 Hercules I2C

Guru**** 2587105 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631238/tms570ls3137-hercules-i2c-with-dma

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

作为 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/540171/1968491的后续操作 :有人有一个使用 DMA 的 I2C (TX 和 Rx)示例?

我知道 I2C 示例、也看到了一些 DMA 功能、但我正在寻找一种快捷方式将两者结合起来。

说实话、DMA 配置对我来说并不是很直观、HALCoGen 在这里也不是很有帮助。

谢谢、

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我期待看到使用 DMA 的 I2C 工作示例代码。