This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:与教材#39配合使用的音频 BoosterPack 设计文件和程序示例;使用 ARM Cortex-M4#39进行数字信号处理;

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631434/ek-tm4c123gxl-audio-boosterpack-design-files-and-program-examples-for-use-with-textbook-digital-signal-processing-using-the-arm-cortex-m4

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

《使用 ARM Cortex-M4进行数字信号处理》一书中提到的适用于 TM4C123 Launchpad 的 CircuitCo 音频 BoosterPack
从未投入到全面生产中。
我刚才请求在配套网站上添加该书的材料、包括的原理图、BOM 和光绘文件
替代音频 BoosterPack。 我希望他们很快就会出现。
如材料(及以下)中包含的图像所示、我构建了该 BoosterPack。 这是一个相对简单的 PCB -双面、不是
电镀通孔-并且用手焊接组件。 这是一种相当古怪但显而易见的可能性。 最困难
焊接的组件是编解码器。 PCB 轨道采用的是德州仪器 AIC23或 Cirrus Logic WM8731编解码器
可使用的器件。 我可以找到的封装的宽度略有不同。 在28引脚 SSOP 封装中、仅交换了两个引脚功能、但这对器件的使用没有影响
BoosterPack 中。
如果您根据给定的设计构建自己的 BoosterPack、则可以将其与书籍无缝配合使用。 最大的
新型 BoosterPack (AIC23/WM8731编解码器)与电路 CO BoosterPack (AIC3104编解码器)之间的差异明确提及
书中的 AIC23不包含可配置的 IIR 滤波器(双二阶滤波器)、因此有关这些滤波器的程序示例没有
将与新 BoosterPack 一起运行的等效产品。
该书也可与 Cypress Semiconductor FM4 S6E2CC pioneer 一起使用(配套网站上提供了程序示例)
使用与新音频 BoosterPack 相同的 WM8731编解码器的硬件平台。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到您"坚持"了、尽管(这里的一些)注意到"这种"最初承诺的董事会"绝不会"投入生产"的"可能性"。   (任何生产-不仅仅是大型/满量程...)

    我们是否可以问-您的电路板是"机械"的-而不是化学蚀刻的?

    为了更好地宣传您的板的"兴趣和使用"、您是否可以列出任何"独特的性能特性"、以及您在哪里最能看到这种板被采用? 特别有用的是确定"任何技术或性能差距"(此电路板可能会满足这些差距)、以及商业上可用的产品源自或无法提供...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是"机械地"蚀刻的。

    如前所述、我已提交了设计文件和软件等、将在该书的配套网站上托管。 它们应该很快提供。 或者、我可以提供它们。

    就持续存在而言、这更是一个等待问题、直至发现不能使用 CircuitCo 电路板。 2013年2月、我有一个 AIC23 BoosterPack 在工作。 请参见下面的。

    就独特的性能特性而言、此 BoosterPack 有助于在价格低廉的硬件上进行 DSP 的实际教学/学习、如一书"使用德州仪器硬件"中所述。

    本书还可与 STMicroelectronics 或 Cypress Semiconductor 硬件平台和软件配合使用、以便将本书与其他几个基于 ARM 的硬件平台结合使用。本书已经过测试、不久  将推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-机械(以前)主要问题。   我记得(并回复)您在这里的原始帖子-描述您对(原始)董事会可用性的"希望"。

    您认为这样一个聚焦(以音频为中心)的电路板最适合" DSP 的实际操作、教学/学习"吗?   您已经证明了您的承诺(毫无疑问)、但我们的团队仍想知道"音频聚焦"是否被证明是最佳的。  您是否考虑(其他)实施以实现类似(但更广泛)的"教学/学习"?   (电机的巨大吸引力-尤其是 BLDC 电机的"跨形"-让人想起!)

    我们的好奇心是有建设性的-很少看到一个"如此投入"-正如你很久以前所做的-甚至通过"失望"-设法维持...