This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432的 CAN 硬件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631292/tms570ls0432-can-hardware-for-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234

你好。

我正在为 TMS570LS0432微控制器构建定制板、对 CAN 引脚的收发器硬件有疑问。 根据 LaunchPad 原理图、没有硬件连接到 CAN 引脚、这些引脚直接连接到公头引脚。 但是、在硬件开发套件的原理图中、存在收发 器 SN65HVDA541 。 技术参考手册还指出、CAN 引脚需要额外的硬件。 (请查看下面随附的相关图片)

我的疑问如下:

1) 1)是否需要收发器硬件?

2) 2) SN65HVDA541是一款5V 收发器。   是否有一个3.3伏的替代电压(例如:- SN65HVD234)可以替代这个5伏收发器,我可以使用它? 因为我的电路板目前只需要1.2V 和3.3V 电源、并且只需为收发器提供单独的5V 电源。

谢谢你。

-

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    1.是的、如果您想与 CAN 总线上的其他 CAN 节点进行通信、则需要 CAN 收发器。 如果您希望在同一 PCB 板上建立2个 CAN 节点进行通信、则不必使用收发器。
    2.是的、可以使用 SN65HVD234而不会出现任何问题。