This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1297NCZAD:USB +端点一

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1297NCZAD, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630756/ccs-tm4c1297nczad-usb-endpoint-one

器件型号:TM4C1297NCZAD
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!
有关 TM4C1297NCZAD 的问题。
请告诉我、在哪里可以用一个例子通过端点1与 USB 一起工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、
    我建议您查看 USB_dev_cserial 示例、因为我认为它已设置为具有多个端点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 USB_DEV_series 示例的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、
    您可以在下找到示例 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/usb_dev_cserial.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!