This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:能否用 iRDY 告诉我 EPI HB16模式的最大频率

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630877/tm4c1294kcpdt-can-you-tell-me-max-frequency-of-epi-host-bus-16-mode-with-irdy

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

让我谈谈 TM4C129x 的 EPI HB16模式。

您能告诉我 EPI 的最大时钟频率、
当我们使用带有 iRDY 的主机总线16模式时?

我想这个答案是52MHz。
因为它在表11-2中进行了说明。 tm4c1294kcpdt 数据表的 EPI 接口选项。

使用 iRDY 信号的单个 PSRAM 为52MHz。

这种理解是正确的??

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu-san:
    如果您打算使用 iRDY 连接 PSRAM、则最大频率为52MHz、那么您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯-圣

    感谢您的回复、
    我明白了。

    此致
    高贵须