This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137内部 ADC 采样时间设置问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630980/tms570ls3137-tms570ls3137-internal-adc-sample-time-setting-question

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

 使用8个通道、 在1ms 内采样8次、这意味着在 1ms 内采样总共64个点。 客户希望在1ms 内平均散射64点采样、因此他们需要设置每次采样的采样时间。

我们没有找到 用于设置内部 ADC 模块采样时间的详细说明/公式。 下面有2个问题:

1.从 HalCoGen 工具中推导出一个公式

   tTotal = tScan +(tDischarge + tSample + tConversion)* NumChnnnnl

   正确吗?

请提供有关如何计算 TMS570LS3137内部 ADC 模块采样时间的具体说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    采样时间由编程到 ADxxSAMP 寄存器中的值决定。 采样时间为 ADxxSAMPval+2 ADCLOCK 周期。

    我认为您实际上是在尝试计算总体转换时间。 在您刚才提到的公式中、我不明白 tScan 是什么。 总转换时间将是公式括号中包含的部分。 但是、在为每个通道将多路复用输入切换到 ADC 内核期间会有一些延迟、在将结果插入 ADC 缓冲器时也会有一些延迟、但这些延迟不一定在数据表中进行量化、因此很难进行精细的时序估算。

    如果目的是控制转换频率以实现等间隔转换(1ms/64 = 15.625nS 间隔或64KHz 频率)、则最好从器件上的定时器之一设置触发源、然后在其中一个转换组上触发转换 (G1、G2或 EV)。 这可以通过在其中一个 NHET 通道上设置 PWM 来完成、或者通过在1ms 间隔内使用 RTI 并在 RTI ISR 内调用转换来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回复!