This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 EK-TM4C129EXL 的数据记录器

Guru**** 2537370 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, TIDA-00524, CC2650, CC2640R2F, CC3220SF, CC3100, CC2650MODA, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630470/datalogger-with-ek-tm4c129exl

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXLTIDA-00524CC2650CC2640R2FCC3220SFCC3100CC2650MODAEK-TM4C1294XLBOOSTXL-SENSORS

您好!  

我正在尝试为我所在大学的一个项目设计一个数据记录器。 它将测量温度和湿度。 目的是将数据记录器的输出数据显示到数据记录器上的 Windows 程序、Android/iOS 应用程序和 LCD 屏幕。 我之所以选择 EK-TM4C129EXL、是因为我已经阅读了使用此电路板的其他类似项目。 但是、由于这是一个部分物联网项目、我想知道 EK-TM4C129EXL 是否是正确的选择。 我是否需要为无线连接购买单独的 BoosterPack?  

请告知...

提前感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naeemul、您好!

    如果您希望在 LCD 屏幕上显示数据、并且您的项目允许您使用不是自己制作的 EVM 完成项目、您可能会发现 DK-TM4C129X 对于您的设计更有趣(尽管更昂贵)、因为它已经具有板载 LCD 屏幕。

    您想使用什么无线通信? 如果您可以选择短距离无线将数据传输到智能手机、而您不必支持 iOS、那么您可能会发现以下 TI 设计非常有趣! www.ti.com/.../TIDA-00524 但是、如果您需要 iOS、我担心由于 Apple 对 NFC 技术的悲观态度、此类设计可能无法正常工作。

    是的、您需要单独购买用于无线的 EVM/BoosterPack。 不过、有多种选项可供选择、因此您可能需要澄清您想要/需要使用哪种无线技术。

    一般而言、我建议浏览 http://www.ti.com/tidesigns 、查看哪些设计可能与您所需的设计重叠、以便您将完整的解决方案组合在一起。 我当然也会鼓励一步一步地解决这个问题。 首先获取所需的传感器、找出它们、然后转向 LCD 和无线通信等更复杂的技术。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***就像***  供应商的 Ralph—在我公司的书中—是“火上火!”

    [报价用户="Ralph Jacobi"]如果可以选择短距离无线将数据传输到智能手机...[/quot]

    我们可以问-"TIDA-00524"(如您所列出)是否为"智能手机端"软件提供了指导?   (可能需要显示通过"短距离无线"发送的数据。)   这将使您的建议(甚至)更具说服力-这张海报和"许多"其他人...   Android 首选...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、

    TI 参考设计将与任何标准 NFC 读/写器应用配合使用、Google Play Store 上有数十个甚至更多的应用。 它使用标准化的 NDEF 消息格式、因此支持 NFC 的 Android 手机会自动处理所有通信、因此任何此类 NFC 读/写器应用都可以与它一起使用! 因此、建议(虽然我有偏见、但来自 NFC 领域... :))
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    戴着石棉衬手套的"硬键盘"位-由于一个供应商代理的"热"...

    公司/我已购买了大量"成本极低"的手机、但拥有"极好的高对比度4"触摸屏。"

    必须检查这些设备是否适合"NFC"。 (制造商是 Alcatel、型号 A466BG -您的"正在 NFC 领域"是否使您能够确定此电话是否处理"NFC?")

    非常感谢. 可能对(多个)此处的其他人有用(寻求一种轻松的方法来显示 MCU 采集/处理的数据...)

    很棒的博文——谢谢你,拉尔夫……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该项目的最佳选择(如果存在)取决于更多信息。 至少、所需的数据速率、数据存储大小、数据存储位置("数据记录器"是否只是智能手机上所有内容的桥梁、或者它是否将数据存储在其中?)、环境限制...

    一种非常简单的解决方案"即用型"是 CC2650 Sensortag 的组合、用于直接查看节点中的值、随附的 DevPack LDC 也是如此。

    输出将限制为 BLE 速率、但这肯定足以满足湿度和温度的实际需求。 您将立即获得其他读数、例如亮度、压力等、还有一些此刻我无法回忆的读数。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Naeehmul,

    您需要清楚如何记录数据。 对于记录、蓝牙、WiFi、NFC 等、您更喜欢哪种无线技术? 如果是蓝牙、只需使用 TI CC2640R2F。 如果是 WiFi、请使用 TI CC3220SF。 但是、如果您更喜欢 EK-TM4C129EXL、则需要使用 Booster Pack 进行无线连接。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    当您在他的"偏好"中指示海报"清晰"时-也许您可以通过"总结您所介绍的各种无线技术的各种"优点/缺点"来帮助您的方向。

    偏好是-最常-不确定/可疑-没有适当的知识...

    我怀疑适当的"无线技术摘要"将包括:

    • 预期的传输范围
    • 成本
    • 可靠性/稳健性(即"BER"比特误码率-只需一个测量...)
    • 复杂性-(包括硬件和软件)
    • 可用性

    请注意、您已经"(仅)一个(非常)窄的池中提取了设备。"   (其他)供应商设备(大型池)可能会与海报的 TM4C MCU 良好互动-可能会"加快速度、放松、增强"他的努力?   " Booster Pack"的"速度和易用性"是否只是(希望)"正确的"驾驶决策?"   (必须注意的是、"通常情况下"这些插件不会用作"直接/未修改的插件"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    我对 WiFi 和 BLE 有一些经验、因此我将对这些进行评论。 但是、有关 WiFi 和 BLE 的详细信息、我建议在互联网中进行 OP 检查。

    射频。
    WiFi - 2.4 GHz
    BLE - 2.4GHz

    范围
    WiFi - 150英尺
    BLE - 328英尺

    参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack -现已推出

    http://www.ti.com/lit/ug/swru371b/swru371b.pdf
    - Tivaware 提供 Tiva Connected Launchpad + CC3100 BP 示例程序
    -能够使用 WiFi 连接将传感器数据记录到 Windows PC 和 Android 手机-是

    参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack -无

    -需要移植来自 MSP430 Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack 示例程序的代码
    -能够登录 Android Phone、然后将数据发送到云服务器。 可以使用 Web 浏览器检索/查看数据

    由于有 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack 的参考设计和示例程序、我建议使用 OP
    选择此选项可将数据记录到 Windows PC 或 Android Phone。

    请注意、连接 Tiva 的 Launchpad (EK-TM4C1294XL)与连接 Tiva Crypto 的 Launchpad (EK-TM4C129EXL)的电路板相似

    EK-TM4C129EXL 有2个 Booster Pack 连接器。 因此、OP 可以将 LCD 连接到 Booster Pack 连接器1、将 TI CC3100 BP 连接到 Booster Pack 连接器2、并将温度和湿度传感器连接到任一 Booster Pack 连接器底部的传感器板。

    相关电路板:

    1. EK-TM4C129EXL
    2. TI CC3100 Booster Pack
    3. BOOSTXL-SENSORS -配备 Bosch BME280环境传感器-压力、环境温度和湿度

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-这些 Booster Pack 是否能够"在不中断(其他)操作且需要修改电路板的情况下实现插件连接?" 回想一下、许多海报都"降落在这里"、无法实现(希望)"轻松加速"运营的成功。 (IIRC -您已"拯救"了不少人、他们正在逃避额外的帮助...)

    这是 TM4C 无线技术的"海报的过度挑战"了... (仍然如此)情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

      TI CC3100 Booster Pack 使用 SPI 与 EK-TM4C129EXL 进行通信。 BOOSTXL-SENSORS 使用 I2C 与 EK-TM4C129EXL 进行通信。

      我也已使用 TI 云 Booster Pack Checker 检查、如果我将 TI CC3100 Booster Pack 和 BOOSTXL-SENSORS 连接到 EK-TM4C129EXL 的 Booster Pack 连接器、则 SPI 和 I2C 引脚不会发生冲突。

      可以将 TI CC3100 Booster Pack 和 BOOSTXL-SENSORS 堆叠在 EK-TM4C129EXL 的 Booster Pack 连接器之上。

      对于 LCD、我建议使用 Sharp LCD Booster Pack。 我已将 Sharp LCD Booster Pack 与 EK-TM4C1294XL 搭配使用。 因此、它还应与 EK-TM4C129EXL 搭配使用。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Markel。 那么、"难以解释"、为什么"如此多人来到这里"、在使用这些" Booster Pack "时无法快速/轻松地取得成功。

    便利-何时、如果、"主要是幻影"-证明不是许多用户的最佳途径... (如此处所述... 您肯定记得 Exosite 应用程序遇到的"恐怖"。 这只是一个示例...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家在不到24小时的时间内提供如此明智的建议。 我感到惊讶和高兴的是、我选择了这个论坛来回答我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi]Hello Naeemul、

    如果您希望在 LCD 屏幕上显示数据、并且您的项目允许您使用不是自己制作的 EVM 完成项目、您可能会发现 DK-TM4C129X 对于您的设计更有趣(尽管更昂贵)、因为它已经具有板载 LCD 屏幕。

    您想使用什么无线通信? 如果您可以选择短距离无线将数据传输到智能手机、而您不必支持 iOS、那么您可能会发现以下 TI 设计非常有趣! www.ti.com/.../TIDA-00524 但是、如果您需要 iOS、我担心由于 Apple 对 NFC 技术的悲观态度、此类设计可能无法正常工作。

    是的、您需要单独购买用于无线的 EVM/BoosterPack。 不过、有多种选项可供选择、因此您可能需要澄清您想要/需要使用哪种无线技术。

    一般而言、我建议浏览 http://www.ti.com/tidesignsto、了解哪些设计可能与您所需的设计重叠、以便您可以将完整的解决方案组合在一起。 我当然也会鼓励一步一步地解决这个问题。 首先获取所需的传感器、找出它们、然后转向 LCD 和无线通信等更复杂的技术。

    [/报价]

    感谢您的回复。 实际上、我正在考虑使用 BLE、因为我希望使用远距离传输数据。 至于 iOS 或 Android、我还没有决定、正如您提到的"一次一步"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="naeemhcl"]因为您提到了"一次一步"。

    这是一种方法-但不会"一个小的、孤立的、系统的、可考虑的和可衡量的步骤"-证明 效果好得多?   

    这描述了"kiss"(此处被奇怪地禁止)-但是那些"寻求最快、最安全/最高效和最强健的 "成功之路!   ("单步"-减去亲吻的规定/约束-相比较的 pales)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Markel Robregado"]

    您好 CB1、

    我对 WiFi 和 BLE 有一些经验、因此我将对这些进行评论。 但是、有关 WiFi 和 BLE 的详细信息、我建议在互联网中进行 OP 检查。

    射频。
    WiFi - 2.4 GHz
    BLE - 2.4GHz

    范围
    WiFi - 150英尺
    BLE - 328英尺

    参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack -现已推出

    http://www.ti.com/lit/ug/swru371b/swru371b.pdf
    - Tivaware 提供 Tiva Connected Launchpad + CC3100 BP 示例程序
    -能够使用 WiFi 连接将传感器数据记录到 Windows PC 和 Android 手机-是

    参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack -无

    -需要移植来自 MSP430 Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack 示例程序的代码
    -能够登录 Android Phone、然后将数据发送到云服务器。 可以使用 Web 浏览器检索/查看数据

    由于有 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack 的参考设计和示例程序、我建议使用 OP
    选择此选项可将数据记录到 Windows PC 或 Android Phone。

    请注意、连接 Tiva 的 Launchpad (EK-TM4C1294XL)与连接 Tiva Crypto 的 Launchpad (EK-TM4C129EXL)的电路板相似

    EK-TM4C129EXL 有2个 Booster Pack 连接器。 因此、OP 可以将 LCD 连接到 Booster Pack 连接器1、将 TI CC3100 BP 连接到 Booster Pack 连接器2、并将温度和湿度传感器连接到任一 Booster Pack 连接器底部的传感器板。

    相关电路板:

    1. EK-TM4C129EXL
    2. TI CC3100 Booster Pack
    3. BOOSTXL-SENSORS -配备 Bosch BME280环境传感器-压力、环境温度和湿度

    -克尔

    [/报价]

    正如 CB1所提到的、您实际上避免了我在选择合适的 Booster Pack 时的困惑。  

    评论的最后一部分提到了我认为可以使用的三个电路板。 但是、使用 CC3100 Booster Pack 是否意味着我必须使用 WiFi 将数据发送到 Windows 机器? 我所想的基本上是将实时数据发送到 Windows 和 Android、但只将数据存储在 Windows 机器中-存储在我桌面的 HDD 中。 我认为我现在无法整合云存储技术、因为这是一个大学项目、我有时间限制。 如果我想在一周前看到数据、我只需从硬盘中提取数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="naeemhcl"]... 将实时数据发送到 Windows 和 Android,但只存储数据...  在我的台式机的 HDD 中。  我认为现在无法整合云存储技术...[/quot]

    太棒了!   因此非常明智和深思熟虑。   

    (当然)您遵守"kiss"的纪律-"简单而可靠"(尽管仍然存在挑战)、并拒绝那些"不确定和高风险"的领域!

    以后(如果有)是"改进和风险斗争"的时候。   通过系统、连续、"一个可衡量/考虑的步骤"、尽可能快速、轻松地实现您的"关键任务"目标。   (当然、这是"吻!")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1您将 Kiss 称为"保持简短"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我的朋友-不必要的复杂性(就像你已经确定的那样... 即"云")不是您的朋友!

    通过小型、简单、系统的步骤满足您的设计目标-每次一个步骤-仅在测试/验证每个步骤时继续!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="naeemhcl]评论的最后一部分提到了我认为可以使用的三个板。 但是、使用 CC3100 Booster Pack 是否意味着我必须使用 WiFi 将数据发送到 Windows 机器? 我想的基本上是将实时数据发送到 Windows 和 Android、但只将数据存储在 Windows 机器中-在我的桌面上的 HDD 中

    Tiva Crypto Connected Launchpad + CC3100 SimpleLink WiFi 将通过 WiFi 路由器向您的 PC 发送数据。 我建议您查看 CC3100文档。 您也可以在 SimpleLink WiFi 论坛上咨询此问题、以获得更多专家建议。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、

    关于 Alcatel 智能手机的早期问题、我可以从简单的查找中看出、它们似乎不支持 NFC。 如果预算模型并不令人惊讶、那么 NFC 是可以节省成本的功能之一。

    您好、Naeemhcl、

    使用 EK-TM4C129EXL、您只需使用 UART 或 USB 将数据发送到 PC (UART 更容易但更慢、因此数据传输速率与决定使用哪种器件相关!) -WiFi 部分只能用于与智能手机通信。 我认为显示 TM4C+CC3100组合的 TI 参考设计确实具有与 PC 进行通信的挂钩。

    所讨论的设计是: www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XWIFI -我个人不熟悉此 TI 设计的详细信息、但您可能会发现它有助于节省大量开发时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph -谢谢。

    我们批量购买的目的是获得一个高质量 TFT 屏幕以及高级 ARM MCU、同时避免"单独采购-然后组装、测试/验证和封装"的必要。

    随着您喜欢的"NFC"的出现、我们正在探索其他无线(甚至是 USB 有线)数据传输方法...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣的是、在该主题中有如此多的 Kiss 引用、但似乎没有人阅读过使用 CC2650 Sensortag 的建议。

    www.ti.com/.../TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

    它主要需要:
    -订购一个,接收,解包。
    -让您的智能手机具备 BLE 功能、安装 Sensortag 应用。
    -打开 Sensortag。
    -在 Android 屏幕上查看数据。

    MCU 板基于 ARM、您将能够访问从传感器读取数据、创建软件包并通过 BT 发送数据的软件。 您可以访问接收和显示此类数据的 Android 软件。

    现成的29.00美元小电路板将读取环境光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、 加速计、回转仪、磁力计、物体温度和环境温度。

    KISSer 比那个还要好?

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    我读过它,但没有评论,因为我认为我不需要赞同这个想法,但我现在将(赞成)。 我也使用过这块板、绝对满足了除一个 OP 提出的标准之外的所有标准! 如果他可以摆脱数据记录器侧的 LCD 屏幕要求、那将是完美的。 即使不是这样、如果他选择 BLE、在任何情况下都是一个很好的参考点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    关于 CC2650 SensorTag、论坛成员报告说、它仅在几天内就会消耗电池电量。 这是因为在初始化时设置了加速计引脚属性、并且没有电路关闭加速计的电源。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]在该主题中有如此多的 Kiss 引用,但似乎没有人阅读过使用 CC2650 Sensortag 的建议

    这可能是由于"该器件(唯一)提供的"特性、功能、优势"的宣传不足、以及(经常)此类器件施加的"业余类"限制(经常)施加的"不灵活"和"限制"造成的。

    如果在 ARM MCU 板(理想情况下是我们的定制板)和批量/折扣 Alcatel 手机之间有快速/轻松/稳健/经济高效的"双向交换数据"方法、"我们就在这上面!"

    Bruno、这是您的建议吗?   您(或供应商的 Ralph)能否详细介绍"CC2650 (或其他)在 ARM MCU 板和 Alcatel 手机之间提供双向通信的能力?   (这些电话同时支持 Wi-Fi 和 BT。

    我们非常感激和感谢您-因为这一警告-尽管(如您所知)"Devil Always、"lies / lies in the Detail ..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1、
    我不想再回看一下您的 Alcatel 折扣设备是什么。
    但是、如果它是具有低功耗蓝牙的 Android 手机、那么是的、与 CC2650目标双向通信基本上是开箱即用的。
    当然、这一切都取决于所需的带宽和通信距离。 至于软件包完整性,您可以始终在应用程序协议上添加一些附加验证,但蓝牙至少可以保证“谎言”不会到达接收端(基本上是正确的东西到达,或者什么都没有到达....)
    到处都是魔鬼 有些人的详细信息可以是其他人的全景图像...
    谢谢
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、对于此通信、您显然不会使用前面提到的 Sensorpack 套件、而是仅使用 CC2650MOD。
    (或者、如果您的数量庞大且您想要面对认证领域、请设计您自己的电路板以获得裸 CC2650)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bruno。   话虽如此、

    [引用 USER="Bruno Saraiva"]如果它是一款具有低功耗蓝牙功能的 Android 手机[/quot]

    这种"BLE"(低功耗)是否是一项严格的要求-尤其是对于手机?   这可能是一个"问题"-你的(在这里/现在)是第一次提到"这种限制"。

    如上所述-我们力求利用"即用型高质量触摸显示屏、高级 ARM MCU、Android Marshmellow 6.0、32GB 内存以及 Wi-Fi 和 BT -所有这些都打包在一起、 组装和测试-以我们支付的"单个组件及其(严格)装配成本的一小部分购买!"

    如您所述-您推荐板上的"现有传感器"毫无兴趣-如果我们可以"访问手机的高级 ARM MCU"-通过 BT、wi-fi 或有线(USB)、我们(和此处的用户)-寻求"降低成本/轻松连接相似"(非常)是远远没有意义的!   (该器件可提供"高级和高级产品 Nucleus -适用于如此多的应用-尤其是由于其价格优势!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBIT"]此"BLE"(低功耗)是否是一项严格的要求-尤其是对于手机?[/QUERP]

    是的、对于 CC2650MOD、它是。

    我假设当前所有智能手机都是 BLE。 还有一些2-3岁的东西我也把手拿在上面。

    BLE 与传统蓝牙或"传统"蓝牙"完全不同。 它侧重于低能耗、仅限于"每秒仅需如此多的字节"(我不会在这里写下详细信息、它肯定足以将远程电话/设备用作 HMI、 甚至传输5到10Hz 的"几个传感器"数据、以显示在实时屏幕上)。 我们目前正将其推向"法律限制"、它的工作还可以。

    "未来的蓝牙"是 BT 5、这是一种在低功耗要求下增加带宽的方案、但该方案不适用于"立即"产品。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您-这款"经济实惠的手机"(尤其是我们购买的多个手机)被列为 BT 4.0。 (我们将了解这是否包括 BLE...)

    如果"BLE 的目标是"节能"、则会将其插入到消息结构本身中。 如果-正如您所注意到的-"仅限于"字节/秒"-这应该是"更容易满足"(对于我们的手机)-而不是更困难-这是不是吗?

    由于数据速率(相对而言)较低、该供应商的"wi-fi "替代方案是否会提供优势? (我们的感知用法远远超出了 O.p.'s -我们的计划(如果成功)是向论坛用户提供此服务、以便他们也可以"利用我们大量折扣购买所带来的折扣!"