This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS100v2

Guru**** 2906840 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0432, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630902/xds100v2

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004TMS570LS0432LAUNCHXL-F28069M

你好。

我正在为 TMS570LS0432微控制器构建定制板。 我之前使用过 LaunchPad 评估套件 LAUNCHXL-TMS57004。 我可以访问此微控制器的 Launchpad 和硬件开发套件的原理图和设计指南、并将其用作构建电路板的参考。 我对 JTAG 仿真器 XDS100v2有一些疑问。 请您回答这些问题。

问题1) XDS100v2由 FT2232和 CPLD 芯片组成、它们协同工作。 FT2232将 USB 信号转换为 JTAG、而 CPLD 用于仿真器的保护和更平滑的功能。 是否可以像以前一样从仿真器中消除 CPLD 并保留所有调试特性和完整功能?

问题2)如果没有、那么为什么其他一些 LaunchPad (例如 LAUNCHXL-F28069M)上没有 CPLD 芯片、而它们上使用的仿真器也是 XDS100v2?

问题3)如果是、TI 产品 XDS100v2 JTAG 调试探针(14引脚 TI 版本)是否适合我的应用?  您是否会建议其他替代方案?

问题4)如果需要 CPLD、是否有任何 XDS100v2产品可供您推荐、这些产品上有 CPLD 芯片、或者我唯一可以根据 Wiki 页面中提供的原理图构建完整 XDS100v2电路的选项?

提前感谢您。

-

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    鉴于您的并行线程对 XDS110有疑问、是否仍需要评估这些问题? 我不是仿真器器件所用组件的专家、 但可以这么说、Launchpad 上使用的实现方案是特定于 Launchpad 的、我认为 CPLD +FTDI 与通过 USB 端口实现和通过仿真器启用虚拟 COM 端口有关。

    考虑到在每个生产部件上添加仿真器会增加电路板成本(通过实际组件或至少通过空间(如果不进行生产组装)、我建议您在评估时使用外部仿真器。 您正在使用的 TMS570LS0432 Launchpad 还具有一个安装 JTAG 接头和利用外部仿真器的位置。 这应该为 JTAG 接头的原理图内容提供一些指导。 XDS110为 JTAG 接头适配器提供了多个选项、因此您可以针对可用空间选择最适合的选项。