This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432的仿真器

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631002/tms570ls0432-emulator-for-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432

你好。

我正在为 TMS570LS0432微控制器构建定制板、并希望选择 JTAG 仿真器。 在这两种应用中、这是一种更合适的仿真器:-

a) XDS110 JTAG 调试探针(器件型号:TMDSEMU110-U)

b) XDS100v2 JTAG 调试探针(器件型号:TMDSEMU100V2U-14T)

您能否提供选择/不选择一个而不选择另一个的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    通常、我会推荐最新版本的 XDS110、但阅读所支持器件的说明时、我看不到任何有关支持 Hercules (Cortex-R 器件)的明确指示。 也就是说、我知道我们在最近的 Launchpad 上使用的 XDS110版本没有问题、但我担心的是、只有 CCS v7.0存在限制、我们的 LaunchPad 上的 XDS110没有此类限制。

    XDS100v2是一款经验证更早的仿真器、我相信它会为您所用。 与 XDS110相比、它具有更少的功能、并且速度会更慢、但我知道它不会伴随 XDS110附带的未知情况。 但是、我注意到、在您链接到的页面上、它被 XDS110所取代、并且 TI 网站上没有购买选项。

    当然、我会将此主题移至我们的 CCS 支持论坛、以便他们能够解决 XDS110说明中指出的不一致问题、其中基于 Cortex-R 的产品未列为受支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck。

    以下链接中的支持器件列表中提到了 Hercules: www.ti.com/.../TMDSEMU110-U

    但是的、没有提到 Cortex R。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kartik! 很抱歉我没收到这个。

    然后、我肯定会建议您使用 XDS110、因为它速度更快、并且提供了更多功能。