This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:TM4C123GE6PM

Guru**** 2833215 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630547/tm4c123ge6pm-tm4c123ge6pm

器件型号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他器件:Energia

我在 Energia IDE 中将 analogReference()与 TM4C123G 搭配使用时遇到了一些问题。 如何在 Energia 中更改 PWM 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在"标题/主题行"中重复使用您的 MCU 器件型号在"吸引眼球发表您的帖子"中并不特别有效-是吗?

    您已经很好地解释了您的需求-但您的"标题"将会阻止"除最坚定的人"打开您的帖子、以便他们(部分)了解"您寻求的东西"。

    Fire/I 不使用 Energia -您不会说明您的 PWM 是通过 MCU (强大) PWM 发生器创建的、还是通过配置为 PWM 输出模式的"简单计时器"创建的。

    通过您的 MCU 的长期 API -有简单而直接的功能可实现 PWM 频率的精确控制-更重要的是- PWM 的占空比-您对此感兴趣/重视-是不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 Energia 有自己的论坛。 您可以在那里获得更多专业知识。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    实际上、我们没有专门的 TI Energia 论坛。 Energia 支持的最佳论坛实际上来自43oh。

    Chi Van、您好!

    遗憾的是、我们不支持用于 TM4C 的 Energia 应用、但我建议您在合适的论坛上发布您的查询: forum.43oh.com/.../

    这将是您获得问题答案的最佳方式、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海报的重复性、仅限器件型号标题-肯定会导致"匆忙救援..." (我们确实喜欢论坛升级[手指交叉])
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我想到的那个论坛,拉尔夫。

    Robert