This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C129x 的100MHz 时钟频率

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630318/tm4c1294ncpdt-100mhz-clock-frequency-for-tm4c129x

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

让我谈谈 TM4C129x 的勘误表。

我想为 TM4C129x 的 CortexM4设置100MHz 频率时钟。

我看到这个线程。

e2e.ti.com/.../1714509

该线程提到我们必须编辑 sysctl.c

但我看到 SYSCTL#22和#23并理解
我们必须在闪存中使用 SysCtlClockFreqSet。

我们是否可以将此解决方案用于100MHz?
编辑100MHz 的 sysctl.c 是否没有 probrem?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu-san:

    正确、您将编辑 SYSCTL.c 文件。 是的、您可以将该解决方案用于100MHz。 编辑 sysctl.c 文件没有问题 由于您不想使用 ROM 或映射版本的 API、勘误表实际上是您的偏好、但只需使用直接 API 调用来访问 SYSCTL.c、该调用与勘误建议内联、以使用 TivaWare 2.1.3或更高版本的最新 API。

    另外、您可能还会发现 Amit 的帖子在修改 e2e.ti.com/.../1713375方面非常有用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi

    感谢您的回复!
    我明白了。

    此致
    高贵须