This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C129ENCPDT:TM4C129使用 Linux 的 USB 大容量器件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630815/linux-tm4c129encpdt-usb-bulk-device-with-the-tm4c129-using-linux

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Linux

大家好、我发现了这种威胁

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/612214/2254101#pi239031350filter=all&pi239031350scroll=false

但对我来说很难理解。

我已经在 Windows 中使用 TM4C129的 USB 连接制作了一个应用、但现在是进入 Linux 的时候了、我应该从哪里开始??
首先,我想知道我是否要使用相同的 USB 驱动程序,此外,是否对 MCU 进行了任何代码修改? 我要为 PC 使用与 Windows 相同的代码吗?
我正在使用 Ubuntu 14
提前感谢、如果我的问题不是很具体、我很抱歉、但我不知道如何处理此 USB 驱动程序以及两个不同操作系统之间的变化。