This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1290NCPDT:支持原始套接字

Guru**** 2573595 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630557/rtos-tm4c1290ncpdt-raw-socket-support

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我使用 的是 TM4C1294NCPDT 处理器和 NDK v2.16.01.14。  使用 SOCK_DGRAM 套接字时代码工作正常、但当我更改为 SOCK_RAW 套接字时、我无法接收任何数据包。

是否支持原始套接字?  如果是、您能给我一个工作示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    它受支持。 您可以在 NSP 中查找处理器的 SOCK_RAW 示例。 例如、在 NSP 1.10.03.15中、中有以下内容
    nsp_1_10_03_15\packages/ti\ndk\examples\ndk_evm6748_elf_cfgdemo\cgdemo.c 文件:

    S =套接字(AF_iNet、SOCK_RAW、IPPROTO_ICMP);
    if (s =invalid_socket)