This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:引脚与放大器;TMS570LC43x 的端口

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630735/tms570lc4357-pin-ports-of-tms570lc43x

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我对了解该板的端口和引脚有一些问题。

我在该板上是否有"端口"? 还是像 ADC 这样的每个模块都有自己的端口。

例如,我有32个引脚:

如何访问这些引脚? 在我的板上有 J10 J9等名称。

我知道引脚6是板上的温度传感器、因为我直接从板上读取它。 但例如、我想启用引脚2。 我可以在哪里连接传感器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADC 引脚映射到 HDK 的 J9连接器。 HDK 使用 AD1IN8作为温度传感器、使用 AD1IN9作为光传感器。 实际上、您可以为传感器使用任何其他 ADC 引脚(在 J9上)。

    1、在 PIN2的 HDK 上安装电阻器(R1)和电容器(C12)
    2.添加分压器以确保 ADCIN 引脚的输入处于有效范围内
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本表中、ADC1In[2]位于 V17上。 在哪里可以找到 V17? V17和 J9之间的区别是什么? 它只是位置吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V17是 AD1IN1的引脚编号。 没错、它是 AD1IN1的位置。

    J9、您是指 HDK 上的连接器 J9吗? 还是 LC4357器件的引脚编号(J9、VSS)?