This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SW-EK-TM4C1294XL:紧急帮助 Fatfs 长文件名 EK-TM4C1294XL 板

Guru**** 2616065 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629201/rtos-sw-ek-tm4c1294xl-urgent-help-fatfs-long-file-name-ek-tm4c1294xl-board

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、  

我想为 TI 的 fatfs EK-TM4C1294XL 电路板指定长文件名。 如何为 EK-tm4c1294xl 电路板的 Tiva TM4C1294重新编译 fatfs? 我在文件夹中找不到 makefile 文件。 我安装了 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14和 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178。 请向我展示有关如何为 tm4c1294芯片重新编译 fatfs 模块的分步说明。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然"同情你的困境"-这里没有一个"引起/促成"你的"紧迫感"感-(但"我们"的任务是"快速/激情地"工作)-这不是真的吗?

    "紧急"-您是否寻求"您的帖子优先级"-高于(所有)其他人(甚至是在您之前到达的人)?

    使用"紧急"最常"发送"期望"信号-"标签"作为"寻求特殊治疗的人!" (即不愿意"等待他们的正确转弯。")

    许多"帮助者"注意到"紧急"、"拖延或放弃他们的回应"、这完全是由于(攻击)"紧急!"的出现造成的!

    这样说(也许您可以编辑主题行"罪犯")、您可以使用关键字"FATFS 长文件名"使用"论坛搜索功能"(在论坛页面上找到)、希望(其他)已解决此问题。 (我的选择-以前和现在-使用文件名"逃脱"此类限制...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye、

    EK-TM4C1294XL 电路板的 FatFS 示例位于:C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\tirtos_tivac_2_16_01_14_examples\TI\EK_TM4C1294XL\fatsd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉、如果我错了或有污垢。 由于我的截止日期很紧、因此我需要急匆匆。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我尝试了该示例、但未启用长文件名。 我知道我需要重新编译 fatfs、但我不知道如何重新编译。 我应该在 cmd 窗口中键入什么命令来重新编译。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ye、

    我看到、很抱歉、我从您的初始帖子中没有理解您所说的确切内容(您似乎无法找到 FatFS 示例的 makefile)。

    查看该示例、我看不到任何会表明它应该涵盖长文件名的引用-您说它未启用、是否有任何文档或代码段指示 FatFS 示例包含长文件名支持? 如果是、请指引我查看、以便我进一步了解。

    不过、我最初的怀疑是、该示例不支持长文件名、您需要自己实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如先前所说/张贴的那样-由于海报的情况是"严重"(因为他迟到了)、他不应该(简单地)修改这些"长文件名"以使其被接受?

    您必须创建一个"列表文档"、其中显示"缩短的文件名内容"、甚至可能显示其"原始的长文件名"。 我的公司已经完成了"仅此"-正如我们所注意到的、"长文件名"(仅显示在主题行中-解释供应商的"缺失")我们将文件名转换为"较短(即可接受的格式)、从而获得成功!

    如果不能再次注意到-即使供应商代理(尝试)声称最近的论坛工作为"升级"-这是我和他人报告的很长的时间(由我自己和他人) "未能显示主题行-开机自检时" -导致这位熟练的供应商代理错过了重要海报要求!   (即长文件名!)

    注意:编译前必须"缩短文件名"!   如果(其他/潜在)用户与您"远程"用户-您必须向他们提供"列表文档"(如上所述)...

    由于时间紧迫-供应商(即使"TI 认为已解决"-也许是另一个论坛错误提示!) 现在同意您的想法-我先前的建议出现在"最佳/最聪明"-您唯一的机会是"快速/轻松成功!"   (您可以(两者)喜欢验证帖子-谢谢您...)   供应商应终止"TI 已解决的索赔"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想为 Tiva c EK-TM4C1294XL 板启用长文件名功能。 通过修改和重新编译 fatfs 文件、我可以在 msp432中启用长文件名。 但现在、在 Tiva c 系列中、我找不到用于运行 gmake.exe 的 makefile。有人能不能知道如何修改和运行它、以便为 Tiva 系列中的 fatfs 启用长文件名功能?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您为 MSP432工作的背景知识。

    我在 TM4C 论坛中搜索过任何使用 Long File Name 的案例、但没有找到与您的问题相关的任何内容、但我也检查了 TI-RTOS 论坛、并找到了以下主题、它可能是您所需的全部、因为它似乎与您所需的内容一致 您对 MSP432所做的描述: e2e.ti.com/.../337537
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次-"永远/永远"是"需要长文件名"解释/调整。 然而-海报的案例(自我描述)为"紧急"。

    “潜在的“正在播放的文件”数量是否需要“长文件名”? 如果不是-从长文件名转换为"可接受长度文件名"似乎是一个轻松快捷的过程、"当然..."

    拒绝"亲吻"(即使在这里被禁止)可能并不总是有充分的理由...  (如:"接受海报的欲望"、不提供任何海报的理由来满足这种需要!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我以前从未使用过 TM4C1294,我在 MSP430&FatFs 方面的经验,您可以参考:elm-chan.org/.../appnote.html,long 文件名。