This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:定时器问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-DRL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630501/tm4c123gh6pm-timer-problem

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:SW-DRL

尊敬的所有人:

我不熟悉 Tiva 编程、

每次启用计时器时、我想使用计时器、它将具有不同的加载值。  
我应该使用哪种模式、我会在其他模式中调用哪一个函数来使计时器具有不同的加载值?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建时、"不同的定时器周期"不受"定时器模式!"的限制

    虽然"帮助"人员可以投入时间/精力"列出通过"不同的定时器模式"实现的性能-(您的)发现这种情况是否更合适?   尤其是、提供了"没有您的目标的指示"-超过了更改的计时器周期-!

    《MCU 手册》有一整章专门讨论计时器。   这对您来说是最必要的开始。

    此外、"SW-DRL 用户指南"提供了"许多"计时器功能的高度详细说明、这将为您的目标带来巨大帮助...

    这些 ARM 计时器功能极其强大-该功能需要您投入时间/精力才能获得基本了解...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    利克利克利