This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules 芯片寄存器配置的文档详细信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630564/tms570lc4357-documentation-details-for-hercules-chip-register-configurations

器件型号:TMS570LC4357

有人知道哪里可以找到 TMS570LC4357寄存器配置的位级详细信息吗? 例如、如果您查看 "表6-16。 时钟域说明"的文档、有关所示寄存器的位设置/选项/配置的详细信息、请参见其参考手册(spns195c.pdf)。 它仅标识配置的位范围、但不显示不同状态的不同位设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳尔多、您好!

    表6-16的第2列显示了用于禁用时钟域的位字段和寄存器、而第4列显示了用于为此时钟域选择时钟源的位字段和寄存器。

    1:寄存器 CDDIS 用于启用和禁用时钟域。

       例如、将0x8000写入 CDDIS 以禁用 VCLKA4

    GHVSRC、RCLKSRC、VCLKASRC 用于定义 GCLK/VCLK/HCLK/VCLK2、RTI 时钟和外设异步时钟的时钟源。

       例如、将0x100写入 RCLKSRC、RTI 模块将使用 OSCIN 作为其时钟源、分频器为(1+1)。

       如果 OSCIN=16MHz、RTI 时钟将为16/2=8MHz