This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:发生 Gmake 错误(TM4C129ENCPDT) CCSV6

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630273/tm4c129encpdt-gmake-error-occurs-tm4c129encpdt-ccsv6

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

请帮助我解决此问题。

说明资源路径位置类型
gmake:***[C:/Users/ZUMISO~1/workspace_v6_2_2017/gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI/src/sysbios/sysbios.aem4f]错误2 gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI C/C++问题
gmake:***没有规则使目标'build-980689343'成为'configPkg/compiler.opt'所需的目标'build-980689343'。gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI 未知 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.c' gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI C/C++问题
gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.h' gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI C/C++问题
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl' gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI C/C++问题
gmake[1]:***[BIOS.obj]错误2 gpiointerrupt_ek_TM4C129EXL_TI C/C++问题
xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态= 2:.xdchelp /gpiointerrupt_EK_TM4C129EXL_TI 线路209 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Winston、

    您能提供更多详细信息吗? CCS 控制台日志不足以理解此处的整个范围、但一旦我们了解更多信息、问题就应该足够容易解决。

    您好像在尝试从 TI-RTOS 构建 gpiointerrupt_EK_TM4C129EXL_TI 示例、但除此之外、我无法告诉您的设置的任何其他信息以了解问题可能出在哪里。

    请告诉我们以下内容:
    1) 1)确切的 CCS 版本
    2) 2) TI-RTOS 版本
    3) 3)采取了哪些步骤会导致此错误(即、在 CCS 中导入和编译示例工程、修改和编译示例工程等)