This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843-ZWT MCU 的寿命

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629943/rm57l843-longevity-of-rm57l843-zwt-mcu

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:SHA-256

以下 Hercules 系列 MCU 的寿命是多少?

RM57L843-ZWT

TMS570LC4357-ZWT

因为我必须为安全关键型系统的新设计选择这一选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    感谢您观看有趣的 Hercules MCU。 这些器件专为汽车和工业应用而开发。 我们通常不会淘汰任何器件、RM57和 LC43x 是新器件、因此在未来可以预见到它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢 您更新长寿信息。  

    这两种 MCU 是否都具有网络安全功能? 例如 CRC、DES、3DES、AES、MD5、 SHA-1和 SHA-256

    由于我们在安全关键型系统中使用此功能、因此我们需要网络安全功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    我们在器件中确实有 CRC IP、但在适用时、应用程序必须专门调用和使用该 IP。 这是一个 CRC-64执行。 对于其他安全机制、您需要在软件中实施这些算法。 除了我们的 AJSM 模块是基于 JTAG IP 的密钥访问之外、Hercules 没有任何基于硬件的安全性。 这为保护器件内容和 JTAG 端口的执行中断提供了适度的安全级别。