Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我不熟悉 Hercules MCU、我被移交了一个由另一位工程师启动的项目、该工程师已经离开了公司。
该设计是使用 HALCoGen 应用开始的、因此代码中有很多对它的引用。
我必须在 RTI 上改装基于100kHz 的中断(我假设)、以便它调用一个使用查找表来选择生成波形的点的函数。
此时、波形是由72个点组成的正弦波、但波形不必是正弦波。
我们使用 dmaBTCAInterupt 来执行块传输、我已经在其中包含了查找代码、 我能够获得最大频率为45Hz 的正弦波
我有以下问题:
1)我能否将当前中断的速度提高到100kHz (可以阻止传输快速发生、因为我相信 一旦完成后会调用 BTC 中断);
2) 2)我能否将中断反向调整 到现有代码、以便在有/没有 HALCoGen 帮助的情况下调用查找例程;
3) 3) HALCoGen 是否可用于 在 编辑自动生成代码后重新配置或了解 MCU 的当前配置?
此致、
Adam