This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:连接到服务器

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630096/rtos-tm4c1294ncpdt-connecting-to-server

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人:

我想构造一个本地地址结构、但地址的位置可以分配给域名吗?

memset (&localAddr、0、sizeof (localAddr));
localAddr.Sin_family = AF_iNet;
localAddr.Sin_addr.s_addr =?;
localAddr.sin 端口= htons (arg0); 

如果我无法执行此操作、如何搜索域名的 IP 地址?

谢谢

BR、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我不确定我是否理解您在这里提出的问题。 您能提供更多详细信息吗? 您还在使用哪个代码示例(因此、我们有一些内容可供参考、以了解最初如何接收 IP 地址/域名)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    使用了"tcpEcho_EK_TM4C1294XL_TI_TivaTM4C1294NCPDT"示例。 我想连接 到特定服务器。

     特定服务器具有域名、我想使用此域名。

    谢谢

    BR、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我没有听说有人使用该示例连接到域名、我的理解是您需要使用 IP 地址。 我在 TM4C 和只读 TI-RTOS 论坛上查找过文章、但没有找到任何支持连接到域名而不是 IP 地址的内容。

    至于如何搜索域名的 IP 地址、我不确定、但 Google 是一个很好的起点。 我希望您能理解、这种问题超出了 TM4C 器件的支持范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    TM4C 器件是否可以连接到 Google 服务器、然后我们询问域名的 IP 地址?

    有一些示例吗?

    谢谢

    BR、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我本来打算在 Google 上搜索如何从只知道域名中获取 IP 地址...