This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:3月13日等内存自检算法的覆盖速率

Guru**** 2573705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630042/rm48l952-on-the-coverage-rate-of-memory-self-test-algorithm-such-as-march-13

器件型号:RM48L952

大家好、我有一个问题。

在 Hercules 微型计算机的 PBIST 功能上、是否有一个文档能够理解每个算法(如 MARCH13)的覆盖速率?

此致、
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maekawa 您好!

    使用的算法是标准 March13n 算法。 它旨在通过将位穿过内存来测试 RAM 单元内的位的有效性。 它主要测试 RAM 中是否存在卡住的位/错误的值。 从诊断覆盖范围的角度来看、它被视为高直流。 当与 ECC 结合使用时、它可针对单点故障指标和潜在故障检测为安全功能提供非常强大的保护。

    如需更多详细信息、请参阅 SafeTI 私人论坛中提供下载的 NDA 覆盖 FMEDA 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davenport-San、

    感谢您的快速回复。

    检查 FMEDA 工具。

    此致、
    Maekawa