This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L530:将 HALOCGEN 导入 Code Composer

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629823/ccs-rm48l530-import-halocgen-into-code-composer

器件型号:RM48L530
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

希望是一个快速解决方案。

如何将 HALOCGEN 工程导入到 Code Composer Studio 中。

非常感谢

Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能弄错了。

    使用 HalCoGen 在所需的目标上创建所需的特性。
    菜单:[file][Save project]。
    菜单:[file][Generate Code]。
    使用 CCS。
    创建项目。
    菜单:[文件][新建][CCS 项目]。
    创建为 HalCoGen 创建的文件的副本、并将其移动到刚刚创建的 CCS 项目目录中(项目文件夹通常是特定于 CCS 版本的。)。
    在 CCS 中、右键单击菜单选项允许导入。
    将编译器设置为新工程。

    我有一段时间的稳定项目、因此我可以在某个地方离开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将尝试一下。
    我希望它可能像进口一样简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中创建新项目后、导入可能足以准备好 HalCoGen 文件。 HalCoGen 不知道您正在使用哪个编译 IDE 或哪个编译器、因此这些设置需要在 CCS 中准备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brendan、

    很抱歉耽误您的回答、但您也可以参考 Hercules wiki 页面中的1天培训材料。 这些培训包含几个实验、您可以在 HalCoGen 中完成项目创建、代码生成、然后导入到 CCS 中。 请注意、幻灯片有点过时、因此 CCS 版本有点旧、但它仍然是基于 Eclipse 的工具、即使某些接口已发生更改、步骤也是相同的。

    RMxx wiki 页面位于: processors.wiki.ti.com/.../Category:RM4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    Halcogen 内部有一些关于要使用的编译器的意识。 如果您注意到在启动新项目时在项目设置中、底部字段用于在 TI 编译器、IAR、GHS、ARM 等之间进行选择 这是因为不同的编译器以不同的方式处理某些指令、例如 pragma、并且在代码生成中需要特殊处理。