This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:CAN#39;t 为 PWM 选择 N2HET 引脚

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629701/ccs-tms570ls0432-can-t-select-n2het-pin-for-pwm

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经使用 HET IDE 生成了一个简单的代码、用于在 TMS570 Launchpad 上生成 PWM。 这个部分正在工作、我能够在 sys_main.c 中设置频率和占空比、如下代码所示:

/*此代码运行良好*/

int main (空)

/*用户代码开始(3)*/
   HETPROGRAM0_UN * pHETPROGRAM;


   hetInit();

   pHETPROGRAM =(HETPROGRAM0_UN*) hetRAM1;


   pHETprogram -> Program0_ST.L00_0.cnt.max = 2047;
   pHETprogram -> Program0_ST.L01_0.ECMP.data = 2000;


   while (1)
   {

   }
/*用户代码结束*/

   返回0;

此部件工作正常。 但是、每次我尝试手动选择引脚时、所选引脚上都没有输出信号。 我已经将 HALCOGEN 中所需的引脚设置为输出。 有人知道问题是什么、还是可以帮助我找到解决方案?

/*此代码不会生成输出信号*/

int main (空)

/*用户代码开始(3)*/
   HETPROGRAM0_UN * pHETPROGRAM;


   hetInit();

   pHETPROGRAM =(HETPROGRAM0_UN*) hetRAM1;


   pHETprogram -> Program0_ST.L00_0.cnt.max = 2047;

   pHETprogram -> Program0_ST.L01_0.ECMP.PIN_SELECT = 0;      //在这条线路上没有输出信号。
   pHETprogram -> Program0_ST.L01_0.ECMP.data = 2000;


   while (1)
   {

   }
/*用户代码结束*/

   返回0;