This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:USB 主机

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183281/am2434-usb-host

器件型号:AM2434

各位专家:


我看到 AM2434 Sitara 系列 MCU AM2434支持 USB 主机接口。

AM243x Sitara 微控制器数据表(修订版 E)(TI.com)

我想从 USB 端口 或 USB 引脚更新/上传固件。 有可能吗? 以及如何实现?

注意:-不使用 JTAG 接口进行固件上传/更新

此致、
达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    是的、AM243x 物理上运行 USB 主机、但 MCU+ SDK 目前仅支持 USB 器件 CDC-ACM。

    您需要的是 USB DFU 类、MCU+ SDK 目前不支持该类器件。

    如果您正在寻找 USB 主机功能、我们建议您联系我们的第三方 MCCI 以了解 USB 主机堆栈和其他 USB 器件类别。

    Terry Moore

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Ming、

    感谢您的回答。

    现在、我澄清 了 AM2434目前不支持 DFU。

    那么、是否有任何可支持 USB 主机和 USB DFU 的 MCU?


    此致、
    达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    我认为 AM64x 支持 USB 主机和 USB DFU、但它是通过 Linux (而不是 FreeRTOS 或 NORTOS)实现的

    同样、AM243x 支持硬件中的 USB 主机、但 MCU+ SDK 中的软件驱动程序尚未准备就绪。 MCCI 可提供用于 USB 主机和 USB DFU 的第三方解决方案。  

    目前没有任何 AM2x 器件(Sitara MCU 器件)支持 USB 主机或 USB DFU。

    您可能想要检查的其他 TI MCU 是 AM65x、J7器件

    此致、

    Ming