This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:无法执行 QSPI 引导

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184649/tmds64gpevm-cannot-do-qspi-boot

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:TMDS64GPEVMUNIFLASH

各位专家、您好!

我的客户正在使用 TMDS64GPEVM 进行评估、并遇到问题。

问:当设置为 OSPI 引导模式时、他们在 UART 终端上看不到引导加载程序日志、您能不能让我了解导致这种情况的原因吗?

他们尝试"入门"中的"步骤6:刷写 Hello World 示例"过程。 但是、"步骤3:EVM 设置"中前面的"闪存 SOC 初始化二进制文件"未成功。

他们按照程序操作、闪存变为"成功"、但即使他们将 SW2和 SW3设置为 OSPI 引导模式、引导加载程序的日志也不会显示在 UART 终端上。(已使用"11001110"和"1101000"尝试 SW2)

e2e.ti.com/.../QSPI_5F00_Boot.Log.txt

我们认为它可能 与芯片修订版和 SDK 版本相关、但文件名中似乎没有将"hs_fs"作为日志内容包括在内。(日志已附加。)

[详细信息]
H/W:TMDS64GPEVM (SR1.0)
软件:AM64x MCU+ SDK 08.04.00 (最新版本)
CCS:v12.0.00009 win64

顺便说一下、"SOC 使用 SD 引导进行初始化"运行良好。 它们 执行了以下命令、但在将 SW2、3更改为 OSPI 引导后、UART 终端中不会出现任何内容。
>python uart_uniflash.py -p COM -cfg=SBL_PRECIE/am64x-EVM/default_sbl_ospi.cfg

最好的酒店
还不错