This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434 Launchpad 上 I2C0上的 RC 网络导致问题(R93、R97)

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184312/am2434-rc-network-on-i2c0-on-am2434-launchpad-causing-problems-r93-r97

器件型号:AM2434

您好!

我们一直使用 AM2434 Launchpad 作为内核(直到我们设计自己的)并使用 LP 连接器进行原型设计。

到目前为止、我们已经非常成功地使用了 I2C1总线。 但是、我们最近需要 切换到 I2C0 - 这不起作用。 我们认为它 与 I2C0上的 RC 网络相关、特别是620欧姆串联电阻器(见下文)。 在我们开始修改 LP 之前、我们希望得到一些有关这一点的反馈、这些反馈是我们问题的根源。

下面是来自两个总线的布线-请注意、是来自 LP 引脚49和50 (I2C0)以及9和10 (I2C1)的模拟电平。 I2C0时钟和数据引脚上的电压似乎未被拉至大约750mV 以下。 这是问题吗?

谢谢、

Steve