This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网连接至 MSP432

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183724/msp432e401y-ethernet-connectivity-to-msp432

器件型号:MSP432E401Y

您好!

   我正在尝试向 MSP432E401YT 控制器添加以太网连接功能、因为我需要该控制器的 MAC 和 IP、因此请向我提供建议  

     1.如何向 MSP432添加以太网功能以及如何启动以太网端口以建立通信。

     2.如何获取该控制器的 Mac 地址(如果不存在)如何配置 Mac 地址以获取该控制器的 IP。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhila、

    SimpleLink SDK 提供了大量示例、可用于查看以太网外设针对不同协议的正确配置:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些项目都属于 TIRTOS 或免费 RTOS。以太网需要裸机代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhila、

    这不是真的、底部的 lwIP 示例是裸机无 RTOS 示例。 因此、您可以在 RTOS 与裸机之间进行选择。

    此致、

    Ralph Jacobi