This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:如何使用引导加载程序检查 CRC

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1183877/tm4c1290nczad-how-to-used-bootloader-check-crc

器件型号:TM4C1290NCZAD

大家好、

客户有一些问题需要您的帮助:

1、如何使用 binpack.exe  

2、是否有其他设置?

3、如何使用 Binpack.exe

您可以帮助检查此案例吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    该 binpack 工具记录在 TivaWare 中。 docs 文件夹下是  SW-TM4C-TOOLS-UG-2.2.0.295.pdf 文件、 其中包含有关如何使用 binpack 和可用设置的说明。

    此致、

    Ralph Jacobi