This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:要提供给隔离器的输入电流

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184360/tm4c1292ncpdt-input-current-to-be-given-to-the-isolator

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我们将 TI Launchpad 连接到适配器板,其中 焊接了 ADUM3151隔离器(随附 image_01),并为隔离器提供3.3V 电源和 SPI 时钟信号。

虽然我们能够在隔离器的第1侧看到 SPI 时钟信号(如图所示)、但我们在第2侧没有获得任何输出信号。

隔离器两侧的流耗为: IDD1:2.8mA (1.5MHz)、IDD2:5.4mA (1.5MHz)  

在隔离器的第2侧,我们提供8mA 的电源电流(请参阅 image_02),消耗的电流为5.4mA (image_03),但当我们重置 TI 评估板时, 恒定电流(CC) LED 在电源中开始发光,电压从3.3V 降至2.6V (IMAGE_04),我们在2侧的信号上没有任何输出。  

                                                         

           图像_02                                                       image_03                                                       图像_04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    因此 IMAGE_04指示器件尝试提供的能量超过了电流限制允许的值、因为电流被器件灌入时会拉低电压。

    除了提供这种想法之外、我不确定这里还提供了什么其他指南、因为我不太清楚此问题与我们的 TM4C EVM 有何具体关系。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回答!!

    从 EV 电路板复位硬件后,我们发现了 Image_04中显示的问题。

    请提出您的宝贵想法以解决此问题。  

    随附的参考设计原理图:

    谢谢、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    我对隔离器没有真正的专业知识、因此我无法为我的目的提供任何指导 已了解 MCU 复位是触发点、但这种系统问题不是我可以为 TM4C MCU 专家提供调试指导的问题。

    如果您发现需要解决的 MCU 特定根本原因、请分享详细信息、我将尽力解释 MCU 的工作原理。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184360/tm4c1292ncpdt-input-current-to-be-given-to-the-isolator ]但当我们重置 TI 评估板时,恒定电流(CC) LED 在电源中开始发光,电压从3.3V 降至2.6V (IMAGE_04),我们不会在第2侧的信号上获得任何输出。  [/报价]

    请注意、GPIO 输出在 POR 期间进入高阻抗状态。 建议在该转换期间具有反向电流的任何 MCU 引脚上使用外部上拉/下拉电阻器。 如果您发现 GPIO 引脚承受应力、可能需要串联电阻器将其保持在数据表最大注入电流以下。