This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将 ADS1158与 T570LC43x 处理器示例代码连接

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629938/tms570lc4357-interfacing-ads1158-with-t570lc43x-processor-example-code

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENADS1158

您好!

TI 是否有 用于 ADS1158 和 TM570LC43x 入门的示例代码?

我一直在尝试寻找一些可以帮助我开始使用的工具、尤其是有关 SPI 接口的设置。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patel:

    不、我们没有用于 TMS570LC43x 与 ADS1158通信的示例代码。 ADS1158通过兼容 SPI 的串行接口运行、方法是将数据写入配置寄存器、使用命令控制转换器、最后读回通道数据。 该接口由 NCS、CLK、DIN 和 DOUT 组成。 TMS570LC43x 支持 SPI 兼容模式、并支持3引脚、4引脚和5引脚模式。 您可以使用我们的 HALCoGen 生成 SPI 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何文档介绍了将 ADS1158与 TMS570LC43x 连接所需的 HALCOGen SPI 设置?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是有关使用 HALCoGen 配置 Mibspi 的简短视频培训。

    training.ti.com/hercules-tutorial-mibspi-overview
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们一直在兼容模式下使用具有以下设置的 SPI。   

    我正在尝试使用寄存器读取命令读取我的器件 ID。 我可以看到我的 SCLK、CS 和 DIN 信号按照预期进入 ADS1158。 但我无法读取 DOUT 信号上的任何内容。

    与通用的 Mibspi 视频相比、TI 对 ADS1158和接口是否有更具体的支持? (该视频在早期阶段非常有用、可以帮助您快速入门! 谢谢!)   

    这些是我正在使用的 SPI 设置。  

    我们非常感谢您提供任何帮助。  

    谢谢