This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DK-TM4C129X:TCP 回波 IP 地址未知

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/629393/rtos-dk-tm4c129x-tcp-echo-ip-address-unknown

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:TI-RTOS

在 DK-TM4C129X 开发板的 TCP 回显项目中、readme.txt 显示"IP 地址被写入控制台"。

什么是"控制台"? 我无法看到通过 DHCP 分配电路板的 IP 地址。

开发套件附带屏幕、但屏幕上不会打印任何内容。 实际上、项目中似乎没有任何屏幕代码。 我通过加载另一个示例项目验证了屏幕是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    通常、任何提及"控制台"的内容都意味着 UART 终端。 我记得 UART 终端打印出该示例上的 IP 地址。 请尝试一下、如果不起作用、请告诉我、我将会标记 TI-RTOS 团队中的某个人、他会更了解文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了简化操作、我切换到了 EK-TM4C1294XL 板。 DK-TM4C129X 有两个 USB 端口、我想将变量保持在最小值。

    该板开箱即用、带有 QS_IoT 示例项目。 这起作用了。 QS_IoT 在开始时打印 IP 地址、然后让我可以选择播放 tic-TAC-TTOE。

    tcpEcho_EK_TM4C1294XL_TI 项目不会在终端上进行打印。 我在项目之间来回切换、QS_IoT 每次都能正常工作。

    QS_IoT UART 代码显而易见:UARTStdioConfig (0、115200、g_ui32SysClock);

    tcpEcho 项目似乎缺少任何代码来打开.cfg 或源代码中的 UART。

    tcpEcho 项目更重要、因为我想使用 TI-RTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的努力、我将与 TI-RTOS 团队成员一起、因为他们能够描述控制台功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    它是 CCS 控制台。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巨大成功: