This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:mibsp13作为 guest 虚拟机接收 dada 组失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621023/ccs-tms570ls3137-mibsp13-as-guest-receive-dada-group-fails

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我将 mibspi3配置为主机、将 mibspi5配置为主机。

我使用 CS0、MISO [0]、MOSI[0]、CLK[0]、我不想 使用 ENA 引脚。

mibspi3 和 mibspi5是 TG0有效的、并且中断为高 IRQ;

我希望 mibspi5将数据组传输到 mibspi3。

如果传输成功,程序将进入 mibspi3 IRQ,并且我知道传输正常。

问题在于 传输结束后。guest 虚拟机 mibspi3不响应,也不会进入 mibspi3 IRQ。

我的 CCS 版本是6.0.1。 代码是 includede2e.ti.com/.../5074.5_5F00_start_5F00_3137.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng Li4、

    在描述中、您提到 MibSPI3和 MibSPI5都被配置为"主机"。 您能否说明什么是从器件、什么是主器件? 还应确保您已连接 MISO -> MOSI、根据该标准、MISO 是主器件、而 MOSI 是从器件。 很抱歉、有详细问题、但我没有机会检查您的代码。

    此外、我对延迟回复表示歉意、但我们的支持团队位于德克萨斯州休斯顿、您可能已经看到飓风 Harvey 和随后的严重洪水对其造成了严重影响。 我们现在才开始恢复在线状态、并努力恢复正常的支持活动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、稍后问题已解决。
    我将 mibspi3配置为主器件、将 mibspi5配置为从器件、但我已将其配置为使用"内部时钟"。
    在我使用"内部时钟"亵渎 mibspi5之后。 progrom 还可以。
    很抱歉我的英语,这不是我的母语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很高兴您能够找到配置错误并使其正常工作。 如果出现任何问题、请告知我们。

    此外、您的英语也很好。 没有任何问题!!