This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS0714:对 SCI2进行编程

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621738/compiler-tms570ls0714-programming-sci2

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI C/C++编译器

嗨、大家好、  

我试图模仿 TI 在这里制作的教程(www.youtube.com/watch)、但由于某种原因、当我尝试运行代码时、终端不会打印任何内容。 当我开始键入时、中断有时会提示终端打印'%'。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayes、您好!

    在 HalCoGen 示例中有一个 SCI 示例代码。

    HALCoGen 4.6.x 或更高版本-->帮助-->帮助主题

    在帮助窗口中、您将在示例下看到 example_sci_uart_960.c。 按照说明创建项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ 所指的示例可能会有更清楚的记录、但对于您所注意到的 YouTube 上的示例、该问题可能是两个潜在根本原因之一。 您可能是以错误的波特率操作导致传输数据损坏、或者您发送的数据不是 ASCII 数据。 即、您需要将应用程序接收到的字符从十六进制值转换为其 ASCI 字符、然后将其从 Tx 线路发送回终端窗口。