This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:QEI 在高温下不工作

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618317/tm4c123gh6pz-qei-not-working-at-high-temp

器件型号:TM4C123GH6PZ

我将 QEI 与 Renishew 正交编码器搭配使用。 我还将通过示波器测量脉冲和电压电平。  

在 CPU 温度达到62-63摄氏度之前、一切看起来都运行良好。 高于此温度时、A、B 和索引脉冲丢失、CPU 永远不会获得索引脉冲。 (如果得到、则应重置计数器。) 示波器显示、在正常温度 v/s 高温下、电压电平似乎匹配。  

是否有任何身体有类似的观察结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会得到什么电压电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renishew 提供的"哪款"四路编码器?    我们有几个-没有一个会受到影响(也没有"4C123"@该/接近温度。) 当您报告时...

    而且-一如既往-您测试了多少个这样的板-以及"以这种"有缺陷"的方式行事"的百分比是多少?    (非常重要-供应商总是"错过")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、还有一些问题、您如何测量 CPU 温度? 您是否对其进行了彻底检查?

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.1V (低电平)和5.0V (高电平)。

    Renicew RLC2IC 读数头和 MR49环生成正交编码器。

    到目前为止只测试了一个器件。 测试另一个。 将使用结果更新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 CPU 内部温度传感器以及连接到数据记录器的热电偶测量 CPU 温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该"热电偶"读数的结果是...?

    我们确实有 MR49 -没有注意到您的问题。 我们后来搬到了高级的"Orbis" Mag。 编码器(BR10DCA14B12BD00)、工作态 传动器(BA080AA01AA00)。 我们等待您对(多个)其他人进行测试/报告...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 将更新更多结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果是、在 Renishew 读取头和 Renishew 磁环之间精确对齐后、该装置似乎在+55摄氏度的环境温度下工作。 这是热膨胀问题、读取头正在移出磁环的舒适区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、跟进此类问题是值得的。

    Robert