This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:将 RM48HDK 与 TPS65381 (Hornet)板相连

Guru**** 2449140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619281/tmdsrm48hdk-connecting-rm48hdk-with-tps65381-hornet-board

器件型号:TMDSRM48HDK

你好
我的客户想要使用具有 TPS65381 Hornet EVM 的 RM48HDK 检查他们的 TPS65381初始化和控制软件。
他们只想连接 SPI 和控制线(REST、错误等)-而不是电源线!

遗憾的是、它们损坏了两块相当旧的电路板 RM48HDK 电路板、并且正在购买新电路板。
您可以想象、他们不想损坏任何其他电路板、因此您有什么提示/指南来说明如何操作或可能损坏电路板的原因。

此致
Bob 熏肉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    HDK 是如何损坏的? 它丢失了电源(3.3V、1.2V)? 还是没有 SPI 通信? 它们是否具有用于2个 EVM 板的公共接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    发生故障时、Hercules 会消耗大量功率、将3V3线路拉低至1V2左右

     他们连接了:

    • ·        两 个 GND 引脚从 RM48HDK 上的 J9连接到 Hornet 上 CON1中的接地引脚
    • ·        EXP_12V 从 RM48开发板连接到 TPS65381评估板上的 VBATP、为其供电。

    此致
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ
    我的客户即将购买一些其他 RM48HDK 电路板、但我担心、除非我们能找到问题的原因、否则它们也可能会损坏这些电路板。
    您是否有任何可能导致这种情况的想法
    谢谢
    Bob 熏肉