This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S6965:LM3S6965以太网评估板/LMFLASH。 *错误*找不到目标

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S6965, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619946/lm3s6965-lm3s6965-ethernet-eval-board-lmflash-error-unable-to-find-target

器件型号:LM3S6965
主题中讨论的其他器件: SEGGERTM4C123

我需要对数十个 LM3S6965板进行编程、我们过去用作硬件接口的评估板似乎出现了故障。 LMFLASH 仅返回消息 "**错误**无法找到目标"。 我不确定这到底意味着什么。 无法找到的"目标"可能是评估板上的 LM3S6965、也可能是我的产品上的 LM3S6965。 在任何情况下、如果将评估板(用作接口)连接(USB)到主机或不连接、消息都是相同的。

我的评估板上有电源指示灯、USB 接口工作正常。 至少在识别虚拟 COM 端口、"Stellaris 评估板 A"和"Stellaris 评估板 B" USB 控制器的范围内。 但没有其他器件。 这些较旧的电路板是否应该识别为其他任何东西?

我还能做什么吗?  是否仍有复位评估板的方法?  我没有任何文档、当我查看时、我会看到有关最新产品的信息稍微令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM3S6965

    本周我必须对一些失速的 LM3S6965器件进行编程。 这是一个过时的器件(即使命名论坛已关闭)、我不知道哪些工具/硬件是合适的。 具体而言、我需要将 MAC 写入该以太网接口部分。 在过去、我们使用过 LMFLASH 和 LM3S6965以太网评估板、但这似乎已经停止工作(并且似乎无法更换)。这有什么可行的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说、需要对"几十 个"3S6965板进行编程-到目前为止、这种情况已经发生了故障。 您是否曾在"多个此类3S6965电路板"上尝试过此操作?

    您之前是否曾对"可编程评估板"进行过任何"更改或修改"? 它是否已安全(ESD 安全)存储和保护?

    我会检查任何/所有"过去"的文档、这些文档可能"完全/正确"描述了"所有详细信息"、从而使您(过去)成功。 如果您碰巧有一个"3S811评估板"(包括小型 OLED)、我们已将其用于成功对"3S6965"进行编程。

    供应商较新的"ICDI"器件(可能)不适合(淘汰的) LM3S 系列-您可以就此进行咨询。 如果证明属实-您可以"毕业于 Segger 的"J-Link"(可享受教育折扣)、并且我公司已长期对 LM3S 和 TM4C123器件进行编程(两者都是)...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM 闪存编程器 支持对 LM3S6965以太网评估板进行编程。 以下是《LM3S6965评估板 用户指南》的链接。 将电缆连接到20引脚连接器并连接到目标系统时、红色的"Debug Out" LED (右上角)是否亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色的"Debug Out" LED 未亮起。 我仍然不确定这是否表示 USB 故障或 SWD 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经使用新电路板和已知工作板进行了测试。 评估板已安全封装、但该封装已与 PC 连接多年。 我们有一个记录在案的流程。 我们没有3S811评估板、是的、我想知道供应商较新的 ICDI 器件是否支持(淘汰的) LM3S 系列、感谢您推荐 JLINK。 您能否确认它了解3S6965以太网部件上的 MAC 编程? 我认为、实现方式是该部分的独特之处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接器上的引脚18是否拉至接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有回复的人。 已确定为 USB 故障、且电路板现在工作。

    我能够复位 FTDI USB 芯片(将其转换为标准6010/6011 USB 器件)。 我对 USB 的理解不够深刻,无法理解为什么使用 FT2232双通道 USB 芯片而不是单通道芯片(USB 6001),也无法理解 USB 复合设备的工作方式,但我很幸运, 当我重新编程原始 PID 时、序列号/和信息文本字符串/LMFlash 再次识别它。

    **错误**。 找不到目标!

    这意味着 LMFlash 无法看到具有预期文本字符串的 USB 器件。

    **错误**无法初始化目标-0!

    这意味着 LMFlash 找到了 USB 器件、调试端口加载了另一个未正确初始化的外部器件。

    MAC 地址:FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF

    这意味着 LMFlash 从第二个外部器件读取 MAC。

    MAC 地址:00-1A-B6-nn-nn

    这意味着没有次要外部器件加载调试端口、因此 LMFlash 报告评估板的 MAC。。。

    与我们的软件编写方式不同:我们不会返回无法区分的信号以获得质量上不同的结果、也不会依赖英语文本字符串来识别我们的器件、但嘿、我想这对 TI 来说是有效的。