This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:通过 N2HET 在 PWM 中读取

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619959/tms570lc4357-read-in-pwm-by-n2het

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想读取2个 PWM 信号、通过 N2HET1提供2个 PWM 信号、通过 N2HET2读取4个 PWM 信号。

通过使用 HALCoGen、我能够提供2个 PWM 信号。 现在、我尝试通过考虑 N2HET1模块的输入捕捉来读取 PWM 信号。 n`t、它在 N2HET1[4]和 N2HET1[6]通道上工作正常、但它不能与使用相同配置的 NHET1的其他通道或 N2HET2的通道一起工作。 在这些"坏"通道上、我只得到 4294967296作为占空比、0作为周期。

我在 NHET 模块的n`t 中没有找到答案。 有人知道这个问题吗?

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    我已将您的问题转交给我们的 NHET 专家之一。 他们应该很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以自己解决我的问题。 capGetSignal()函数中似乎有一个错误。 如果我通过读取周期

    uint32 pwmPeriod =(hetRAM->指令[(cap << 1U)+ 24U].Data)>> 7U;

    而不是

    uint32 pwmPeriod =(hetRAM->指令[(cap << 1U)+ 26U].Data)>> 7U;

    我得到正确的周期和占空比。 由于这个寄存器属于一个较低的电容、我也需要配置这个。 假设我要在电容1的 NHET1[10]上读取 PWM、我必须在电容0上配置 NHET1[9]。 那么、我只能在 NHET[10]上读取 PWM、而不能在 NHET[9]上读取。

    此致、

    Tim Martin