This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在闪存时让 TMS570LC43出现故障

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621322/tms570lc4357-bricked-tms570lc43-while-flashing

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我们为项目准备了 TMS570LC43 Launchpad、并使用 Lauterbach 电源调试接口和基于 JTAG 的 Trace32来刷写新软件。 在 Trace32上闪烁时出现问题、电路板的电源电压过低(我们将其安装在使用电池运行的 RC 汽车上)、电路板已关闭。 现在、我们无法再访问它、无论是通过 Uniflash 使用 USB 还是 Lauterbach 器件都是如此。
如果插入、则5V LED 亮起、除此之外什么都没有。 连接 USB 时、XDS110状态 LED 也不会亮起。
Lauterbach 仅打印设备处于复位状态。

那么、是否有任何可能的方法可以再次访问 Launchpad?

提前感谢您的回答

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    电池电源电压的下降可能会在电路板上产生一些反向偏置、并损坏一些元件。 根据您描述的行为、我相信这可能是 Launchpad 的电源电路。 您可以通过检查 LDO 3.3V 和1.2V 输出来验证这一点。 如果您发现它们已损坏、则可以尝试更换用于为 MCU 供电的 LDO、看看这是否有用、或者、如果您可以连接的3.3和1.2电源有跳线、 您可能能够绕过 LDO 电源并使用外部电源自行供电。 由于这项努力、这可能是一个没有意义的问题、鉴于相对较低的成本、最好只订购一个新的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回答! 我检查了输出、结果我只获得3.3V 电源轨上电压的一半。 我不认为这种努力是不值得的,我们订购了新的板,但需要一些时间才能到达,所以我想问我是否可以做些什么来使板再次有用。

    大家好

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的建议是移除不良的 LDO 并连接蓝色导线、以便您可以连接外部电源。 或者、您可以检查这些 LDO 上的器件型号并从 DigiKey 订购替换器件。