This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:电路板修订版

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSRM48HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620430/tmdsrm48hdk-board-revision

器件型号:TMDSRM48HDK

大家好、

 

经销商代表客户询问我们的 TMDSRM48HDK 的确切修订版本是什么?

他们解释说:

 

产品通常在标签上指定版本、但不指定。 您能否告诉我此套件的生产日期代码为1714的修订版本?

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    有两个标签可以告诉您电路板的版本:

    顶层:右下角:

    2.底层:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    我亦会质疑这个问题的相关性,因为修订的委员会对其制度的发展并无影响。 我想更重要的问题是、他们的 HDK 上的微控制器的版本是什么。 过去、我们没有将器件版本作为 RM 器件封装外部器件型号的一部分包含在封装外。 我们已经改变了这个方面的方向、并且所有最新版本将在器件型号内指定芯片版本。 这不会妨碍通过芯片 ID 寄存器或使用封装顶部的其他标记来确定芯片版本。


    从下面的数据表 spns177d.pdf 中、您可以看到有一个寄存器可由其 SW 读取或在调试器中查看以确定器件版本。

    下面的摘录摘自 芯片修订版 C 的勘误文档 apnz196g、其中显示 了在将修订版包含在器件型号内之前、器件封装标记上的芯片修订版本可在何处读取。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ 和 Chuck、

    老实说,现在我不确定他们是要求电路板版本还是芯片版本 我假定电路板版本为修订版 但这是一个距离,因此他们不想打开软件包。

    您刚才说过、我们已经改变了这方面的方向、所有最新版本的器件版本都将在器件型号中指定。 这个看起来不像它。 它只是 TMDSRM48HDK。 您知道该器件的修订版本(如果有用、电路板生产日期代码为1714)吗?

    谢谢、
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利

    如前所述、我不确定器件的修订版本是基于生产日期代码的。 我甚至不知道如何解释生产日期代码并将其与特定日期相关联。 我是否理解 Disty 根本不想打开盒子来查看物理板? 他们是从包装上的标签上读取生产日期代码、还是只能通过 ESD 袋读取生产日期代码而不会损坏包装上的密封?

    正如我们之前讨论过的、我认为我们必须联系我们的规划小组或制造商、以便根据我们掌握的有限信息做出最终决定。 最后、我认为客户希望知道器件版本、因为电路板版本实际上并不相关、除非我们在将 BOM 更改为新版本器件时对电路板进行了修订。 QJ 可能会在下周周二返家时提供更多服务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回答。 不是,很遗憾,我没有收到您一周前在我们的电子邮件中复制的营销团队的任何回复。 经销商放弃并不得不将其打开(但不违反静电袋)。 我让他们读取芯片的顶部。 我现在将关闭此主题。

    谢谢、
    比利