This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LS3137:需要有关 TMS570LS3137 Flexray 的帮助

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620329/rtos-tms570ls3137-need-help-on-tms570ls3137-flexray

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGENOMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想询问有关  TMS570LS3137 Flexray 的以下问题

Q1:对于 TMS570LS3137 RTOS、TI RTOS 与 Free RTOS 比较:

1.资源已占用!? (内部 RAM、速度开销)

2.支持方便!? (例如:HALCOGEN)

3.需要任何费用? 价格?

4. TI RTOS 和 Free RTOS 学习曲线更好! (如何、在何处、成功、实例)

Q2:对于 Flexray 总线:

a. TMS570LS3137的示例代码

b.从物理域(例如:多有效载荷分析)到 Flexray 总线静态段、动态段... 调度分析示例(更多信息更好)

c. TMS570LS31x HDK 套件+ HDK 实验板设计电路受到 TI 的保护、是否取得成功? 需要针对它的示例代码和文档、以及从何处获取试验板进行测试。

   TMS570LS31x HDK 套件

   processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_HDK_Kit

   HerculesHdkExperimenter

   http://processors.wiki.ti.com/index.php/HerculesHdkExperimenter

D.调试设施? (数据日志、监视器、API、GUI、如 NI 提供的解决方案

  www.ni.com/.../

  

Q3:对于客户设计 TMS570LS3137 PCB、有任何特别说明

Q4:由于我们专门使用 TMS570LS3137作为 IOP 来处理2个 CAN、2个 Flexray、1个以太网、1个 UART、1个 SPI EEPROM、 EMIF (1个用于其他 I/O 用途的 FPGA、1个 SRAM (至少8MB)、1个到 OMAPL138)

负载可能太重!?

Q5:我们计划将 OMAPL138 EP 用作任务计算中心、EMIF->HPI 对此有任何特殊说明  

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已将您的问题转交给我们的 FlexRay 专家之一。 他们很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Chuck,

    感谢您的帮助、如果您有任何信息、请告诉我。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    正如其他几个帖子中提到的、休斯顿受到了严重飓风和随后记录在案的洪水的影响。 我们的网站位于休斯顿地区、上周已关闭。 我们将于9月5日恢复运营。 我个人知道、我将您的帖子转发给我们的 FlexRay 专家因洪水泛滥而离开了他们的家、因此他们无法上网。 他们应该从下周二我们的网站重新开放时开始回答问题并为我们的客户提供支持。 与此同时,我感谢你在我们渡过这一困难时期时的耐心和理解。