This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LAUNCHXL2-570LC43:TMS570LC4357

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617358/starterware-launchxl2-570lc43-tms570lc4357

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357HALCOGEN

工具/软件:Starterware

尊敬的 e2e:

我能否获得用于对 TMS570LC4357中的闪存组进行擦除和编程的闪存 API 示例代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    HalCoGen 驱动程序包括一个闪存仿真 EEPROM 驱动程序(FEE)、此驱动程序将包括用于写入、读取和擦除 bank7的驱动程序。 如果有人也希望对其他银行进行方案规划,这也应为它们提供一个良好的框架。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 e2e:

     TMS570LC4357是否有任何以太网引导加载程序应用示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我们有用于 LS3137的以太网引导加载程序。 您可以通过细微修改(器件初始化等)导入到 LC4357。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    您能告诉我一下我对 TMS570LC4357 Launch Pad 所做的具体更改吗?

    因为我已经从 HALCoGen 生成了器件规格代码、所以我替换 了 HL_pinmux.h 和 HL_pinmux.c

    从文件名为  hw_pinmux.h 和 hw_pinmux.c 的3137引导加载程序工程中、此更改会产生一些错误  

    因此、如果我获得针对 TMS570LC4357 LaunchPad 的特定更改、它会有很大帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、e2e、

    我希望 TI 能提供一些答复。

    您提供的支持速度要慢得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我对延迟回复表示歉意。 目前、我们赫丘利斯团队所在的休斯顿地区办事处因飓风 Harvey 的影响和相关的记录洪水而关闭。 虽然我们的设施还不错,没有损坏或洪水,但在这里工作的许多人生活在受到严重影响或强制疏散的地区。 我们的设施预计将于9月5日星期二重新开放。 提前感谢您的支持、我们将恢复支持、并尝试处理问题和未决问题的后日志。