This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RM48L952:关于 RM48L952 UART 引导加载程序

Guru**** 2529280 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619888/compiler-rm48l952-regarding-rm48l952-uart-bootloader

器件型号:RM48L952

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

 我已从 TI RM48L952 UART 引导加载程序和 F021 FLASHAPI 下载。 在 BL_FLASH.c 源文件中、FlashBlockErase 不起作用、我仅在主循环 中尝试了 FlashBlockErase 。 我`m 擦写闪存。

请分享工作代码。

此致、

Soundarajan.P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soundarajan、您好!

    此帖子是否与此链接中几乎重复的帖子相关: e2e.ti.com/.../619868 如果可以、我们可以关闭此主题并通过另一个主题跟踪该问题? 您可以订阅该计划以观看和参与讨论/问题解决。 否则、我还会将您的帖子转发给我们的一位引导加载程序专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    先生、我正在等待您的回复。请分享 RM48L952的闪存擦除和闪存写入代码。
    谢谢、此致、
    Soundarajan P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soundarajan、您好!

    您能否提供有关故障的更多详细信息。 换句话说、当调用闪存擦除和闪存写入例程时、这些函数返回的错误状态代码是什么? 您是否已查看引导加载程序应用手册和随附代码? 在其他类似的帖子中、我发现他们正在尝试使用位于我们维基网页上的旧版本。 请使用与应用手册关联的代码。 应用手册位于以下链接: www.ti.com/.../spna190

    最后,我对拖延就这一问题提供支持表示歉意。 在过去一周里,我们一直在处理飓风 Harvey 和相关的降雨,并记录洪水。 我们的当地办事处在过去一周内已关闭、将于9月5日星期二重新开放。 这使得很难与我们的专家开展后续行动,并将其转化为对这些论坛的综合答复。 在我们努力恢复正常的支持水平时、我们提前感谢您的耐心与合作。