This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:"USB 未被识别"有时显示"目标错误、频率超出范围"

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/620161/ccs-dk-tm4c129x-usb-not-recognized-and-sometimes-showing-target-error-frequency-out-of-range

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

  我们将 DK-TM4C129X 用于外部调试。 它显示"USB Not Recognized (无法识别 USB)"、有时显示"Target error、Frequency Out of range"、您可以建议如何解决此问题。

此致

Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaithanya、

    出现问题时、您是否尝试通过调试器 USB 端口使用 CCS 刷写固件?

    您的驱动程序是否是最新的? 您能否尝试查看 LM 闪存编程器是否能让您获得更好的成功?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ralph Jacobi、

    是的、我们尝试通过 CCS 刷写固件、

    更新了驱动程序。

    我们尝试使用 LM 闪存编程器、但 USB 无法识别。

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph Jacobi、
    我们将持续跟踪误差。 请建议我们解决此问题。

    Cortex_M4_0:错误:发生调试端口错误。
    Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现故障
    Cortex_M4_0:错误:发生调试端口错误。
    Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现故障
    Cortex_M4_0:错误
    Cortex_M4_0:错误:等待目标加电/轮询硬件资源时超时。
    Cortex_M4_0:错误:与目标的连接意外丢失。

    此致
    Shaithanya C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaithanya、

    您是否已验证是否已组装 J3的跳线? 如 www.ti.com/.../spmu361.pdf 的第1页所示

    您能否验证是否正确设置了电源选择跳线并且电源 LED 和 iCDI 电源 LED 是否全部亮起? 再次按照上述文档第1页的图片、了解有关这些电源 LED 所在位置的参考信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ralph Jacobi  

                 J3已正确组装。 此外、还验证了电源选择跳线、其组装正确。 电源指示灯和 ICDI 指示灯亮起正常。

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaithanya、

    请使用 LM 闪存编程器尝试以下过程:

    选项卡"其他实用程序"-->选择调试端口解锁-->选择 Fury、DustDevil、TM4C123和 TM4C129类-->单击解锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ralph Jacobi

                我们根据您之前的消息尝试了以下提及的错误。

    错误:无法解锁连接的设备。

    此致

    Shaithanya C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaithanya、

    您能否在连接 USB 电缆的情况下拍摄整个 DK 电路板的图片(以便我可以看到电源 LED)?

    然后、我将尝试在我自己的板上重复您的确切设置、并查看是否可以重新创建问题。