This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS570LS0714:TMS570LS 系列的最大 SPI 数据速率为&#39

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621543/tina-spice-tms570ls0714-what-s-max-spi-data-rate-of-tms570ls-series

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI:

TMS570LS 的最大 SPI 数据速率是多少?

请告诉我如何计算 TMS570LS SPI 数据速率。

例如:如果 CPU 频率为160M-Hz、

那么主控模式的最大 SPI 数据速率= ?  从机模式下的最大 SPI 数据速率= ?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好!

    最大 SPI 时钟速率在数据表中指定、适用于我们的每个器件和配置的运行模式。 对于 TMS570LS0714、相关数据表为 SPNS226E.PDF、可通过以下链接获取: www.ti.com/.../tms570ls0714。 具体的时序信息在第7.12章中介绍、具体从第7.12.4节开始。 请注意、这些是原始位速率、但位流不能连续、因为在 SPI 操作期间、在缓冲区之间移动数据需要一段建立时间。 这意味着、如果未使用 Nena 或其他握手机制、则传输之间需要较短的延迟。 这将影响所有数据传输速率。