This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 Keil 编译器编译 Enet_S2E 演示项目时出错

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621009/tm4c129encpdt-error-in-building-the-enet_s2e-demo-project-using-keil-compiler

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我正在尝试使用 Keil 编译器构建演示项目(Enet_s2E)。 但是、在构建应用程序时、我在 portmacro.h 文件(FreeRTOS 源代码)中看到错误"生成经验法则代码时不允许内联汇编器"。 我使用的 Tivaware 版本是2.1.4.178。

我已从链接->"http://www.ti.com/lit/zip/spma072"下载演示项目

我遵循了 spma072.pdf 文件中提到的所有步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chirag、

    由于您使用的是 Keil 和 FreeRTOS、因此很难跟踪该示例的具体情况。 首先、您能否获取 CCS V7.0或更高版本并尝试使用该版本编译工程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将尝试使用 CCS 构建它并使用结果进行恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我能够在 Keil 编译器本身中使用较旧版本的 FreeRTOS 构建项目。