This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:什么是适用于 TMS570LC4357的 TI PMIC?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621273/tms570lc4357-what-is-pmic-of-ti-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TPS65381-Q1

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找适合 TMS570LC4357 (Hercules)的 TI PMIC。

 您能告诉我哪个 PMIC 最适合 Hercules 吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    任何人、请告诉我哪款 TI PMIC 最适合 TMS570LC4357?

    请您回复。
    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya
    首先,请允许我对延迟答复您的信息请求表示歉意。 我们负责监控此论坛的 Hercules 支持团队位于我们的休斯顿、Tx 工厂。 正如您可能听说过的那样、该地区受到飓风 Harvey 的影响、并经历了历史上的洪灾、许多人出于安全原因撤离。

    关于 PMIC 建议、我们没有针对该器件推荐的具体建议、因为它的电流需求高于 TPS65381-Q1自身能够提供的电流。 但是、我们的 PMIC 团队成员就如何通过添加一些附加电路来增强电源功能、将 TPS65381-Q1 PMIC 与 TMS574LC4357配合使用提出了一些建议。 这篇文章将详细讨论这种方法: e2e.ti.com/.../1286509

    在此主题中、我们还讨论了可能处于规划阶段的 PMIC、该 PMIC 可能还提供了解决方案、但在主题讨论时无法公开讨论。 或许可以通过 PMIC 团队及其论坛获取有关该技术的更多信息、也可能是发布时间的问题。 由于我不是该团队的成员、我不知道所讨论的器件的具体细节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    非常感谢您的回复。 是的、我听说许多人因飓风 Harvey 而受到破坏。 我希望你、你的家人和你的团队成员不会受到损害。

    我了解您所说的内容、我将访问 PMIC 论坛并询问有关 TMS574LC4357的 PMIC。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。